EMO 2015 - Robomachines: le macchine che fanno guadagnare

In occasione dell’EMO, FANUC presenta delle lavorazioni molto interessanti

PRESS RELEASE – COMUNICATO STAMPA

Settembre 2015

Echternach, Lussemburgo – Per quanto riguarda la presentazione delle Robomachines FANUC all’EMO, anche nel 2015 si punta sulla dimostrazione di applicazioni pratiche. Molta attenzione viene data alla capacità di lavorazione avanzata. In occasione dell’EMO (padiglione 3, stand E02/G01), FANUC dimostrerà come le macchine standard Robodrill possano effettuare lavorazioni simultanee a 5 assi con la stessa efficienza con cui effettuano lavorazioni di precisione su larga scala (di grandi quantità di pezzi).

Con una Robodrill α-D21 MiA5 automatizzata con un robot LR Mate, per es., si producono dei pezzi molto sofisticati per l’industria IT, In un’altra cella automatizzata FANUC, due Robodrill α-D14 SiA5, equipaggiate con tavole a 4 e 5 assi continui, producono degli impeller per l’industria automobilistica.

E’ nuova la Robonano α-N1iA, una macchina per la fresatura di superfici con una precisione nell’ambito dei nanometro. La precisione di questa macchina è dovuta al fatto che tutti gli assi dispongono di un supporto idrostatico a cuscinetto d’aria. Un primo prototipo era già stato presentato in occasione dell’edizione passata dell’EMO. Ora questa macchina verrà presentata a Milano, applicata alla lavorazioni di alcune parti di orologio. Il carico e scarico dei pezzi su Robonano verrà effettuato da un robot LR Mate di serie FANUC.

Tutta la tecnologia di controllo del moto fa naturalmente parte del portfolio FANUC: sia gli azionamenti lineari che quelli a rotazione sono a trasmissione diretta, gli assi lineari funzionano con una risoluzione di 1 nm.

Anche abbinato ad altre macchine di lavorazione, il robot LR Mate si dimostra altamente efficace, Come  per esempio quando carica un pezzo sulla Robocut α-C400iA di FANUC (macchina per l’erosione a filo), dove vengono tagliati degli utensili in PCD. Ancora più impegnativi sono i compiti della Robocut α-C600iA. Le sue lavorazioni richiedono la  precisione: partendo da spesse lastre si producono per erosione live degli utensili a pressofusione. Per mezzo del Robocut-LINKi lo stato della lavorazione potrà essere visualizzato in tempo reale sul monitor dell’unità di controllo.

Delle Robomachines di FANUC fanno parte anche le macchine per stampaggio ad iniezione Roboshot. Con i due modelli α-S30iA e α-S50iA la proposta è stata ulteriormente differenziata per corrispondere alle molteplici richieste da parte dei clienti. Le attività in fiera sono completate da due celle: in una di queste, la macchina di stampaggio a iniezione è 100%  elettrica è automatizzata con un robot.

In occasione dell’EMO Milano, FANUC presenta per la prima volta i suoi nuovi laser a fibra. I modelli della serie saranno sei, con potenze da 1 a 6 kW. I primi tre modelli a catalogo sono da 1, 2 e 3 kW. Il laser attualmente più potente è il FANUC Fiber Laser FF 3000i Model A. La suddivisione dei modelli tiene conto del fatto che, in parallelo, esistono anche dei modelli corrispondenti di laser CO2, in modo che per ogni livello di potenza ci sia un modello alternativo potendo quindi scegliere tra due tecniche diverse. I singoli moduli del laser a fibra possono essere abbinati direttamente ai livelli di potenza richiesti dal mercato. I controlli a laser del tipo 30/31i-LB risultano particolarmente adatti per le applicazioni “fly cut”. “Volando sopra la lamiera”, il laser potrà essere inserito con la massima precisione sul punto esatto predeterminato. Il laser, per il taglio si porterà sul punto previsto con una precisione di µ. Grazie alla veloce connessione per mezzo del FANUC Bus FSSB la funzione “fly cut” è stata ulteriormente migliorata.

Quando, con l’inizio del 2015, venne lanciato sul mercato un nuovo laser CO2 da 3 kW, era chiaro che FANUC avrebbe portato avanti la tecnica CO2, perché ancora oggi quest tecnica presenta dei vantaggi notevoli per tutta una serie di applicazioni. Il nuovo laser FANUC Fiber Laser FF 3000i – Model A (per quanto riguarda la versione a 3 kW) è un’alternativa conveniente e funzionale.