PRESS RELEASE
Settembre 2015
Echternach, Lussemburgo – Anche se non si somigliano, hanno tutti lo stesso scopo: rendere le postazioni di lavoro più umane/gradevoli. In occasione dell’EMO Milano (padiglione 3, stand E02/G01) FANUC presenta, per la prima volta, il nuovo robot M-2000iA per carichi pesanti, con una capacità di sollevamento di 1.700 kg. Fa il suo debutto anche il nuovo robot collaborativo verde CR-35iA che, con 35 kg di payload, si colloca in una fascia di capacità di carico importante per l’industria. Il punto chiave della presentazione dei robot di FANUC sta nelle applicazioni, sofisticate quanto efficienti ed affidabili.
Con i robot della serie M-2000iA si possono applicare nuovi concetti di produzione flessibile senza l’utilizzo di sovrastrutture dedicate. In occasione dell’EMO il robot dimostrerà la propria dinamicità e capacità di carico movimentando la carrozzeria di una Fiat 500L. Il raggio d’azione del nuovo robot è di 4683 mm. Considerando la posizione di presa più bassa, notevolmente al di sotto della posizione di installazione, la corsa complessiva del robot è addirittura di 6,2 m. Nonostante la struttura meccanica sia completamente nuova, l’unità di controllo è la stessa usata per tutti gli altri robot FANUC, cioè il controller compatto R-30iB.
Con il robot collaborativo CR-35iA, FANUC presenta una nuova classe di robot. Con la sua introduzione il robot verde dimostrerà le proprie capacità intelligenti in tre applicazioni che spesso ricorrono nell’ambito produttivo. I visitatori potranno osservare il CR-35iA impiegato in un’operazione di ’bin picking’ con iRVision e nel caricamento di un centro di lavoro ROBODRILL. In un’altra applicazione saranno visibili la cosiddetta “Hand–guide function” e le funzioni intelligenti di sicurezza del CR-35iA, studiate per favorire ulteriormente l’impiego di robot collaborativi.
Quanto siano vicine la tecnica robotica standardizzata e queste pietre miliari della tecnologia, lo vediamo nell’esempio di una Robonano che viene caricata con un robot LR Mate attualmente in commercio. La Robonano è una macchina per la fresatura con precisione nell’ambito dei nm.